工具与软件:
您好!
EN/UVLO 引脚上是否有内部上拉/下拉或 ESD 保护二极管? 未显示数据表方框图。 如果有内部元件、您能否告诉我以下情况下的泄漏电流?
TJ =-40至150C
EN/UVLO 引脚= 5.0V
此致、
Nagata。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
EN/UVLO 引脚上是否有内部上拉/下拉或 ESD 保护二极管? 未显示数据表方框图。 如果有内部元件、您能否告诉我以下情况下的泄漏电流?
TJ =-40至150C
EN/UVLO 引脚= 5.0V
此致、
Nagata。
尊敬的 Shunsuke-san:
请查看以下链接:
本
尊敬的 Nagata-San:
-是否可以在 bias = 5.0时使用相同的值?
在最坏的情况下、您可以做到、但在5V 偏置下、引脚电流将低得多。
-在-40°C 是否可以使用相同的值? 或者、 -40°C 时的泄漏电流是否小于100nA?
40C 时的漏电流较小。
本