工具与软件:
你(们)好、
我们正在设计一款需要额定电流为2.5A 的230VAC 至5V 直流电压的新产品、我们发现反激式控制器器件"UCC28704DBVR-1"最适合我们、
因为我们有几个疑问,请回答相同的。
1.我们发现 EVM 线束("UCC28704EVM-724 10-W USB")有区别
适配器")原理图和 TI 工作台原理图、工作台中的 Zenner 二极管 DZ 在 EVM 板中不可用。 请确认我们应遵循哪些原理图

2、根据数据表、施加在 VDD 上的最大建议电压为38V。 但在两个原理图中、VDD 引脚都直接暴露在200V DC 下、您能否确认我们是否需要采取任何其他措施来解决此问题?

3、如何确定 SLU603B 计算表中的涓流电阻值只有用户输入电容存在、但没有可用的实际计算值。

提前感谢您的答复、
Sakthivel