This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704DBVR-1"部件

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704EVM-724
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483562/ucc28704-flyback-controller-zenner-diode-requirement-for-ucc28704dbvr-1-part

器件型号:UCC28704

工具与软件:

你(们)好、

我们正在设计一款需要额定电流为2.5A 的230VAC 至5V 直流电压的新产品、我们发现反激式控制器器件"UCC28704DBVR-1"最适合我们、   

因为我们有几个疑问,请回答相同的。

1.我们发现 EVM 线束("UCC28704EVM-724 10-W USB")有区别
适配器")原理图和 TI 工作台原理图、工作台中的 Zenner 二极管 DZ 在 EVM 板中不可用。 请确认我们应遵循哪些原理图

     

2、根据数据表、施加在 VDD 上的最大建议电压为38V。 但在两个原理图中、VDD 引脚都直接暴露在200V DC 下、您能否确认我们是否需要采取任何其他措施来解决此问题?

3、如何确定 SLU603B 计算表中的涓流电阻值只有用户输入电容存在、但没有可用的实际计算值。

提前感谢您的答复、

Sakthivel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将在收到订单时审核您的查询。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    1.我们发现 EVM 线束("UCC28704EVM-724 10-W USB")有区别
    适配器")原理图和 TI 工作台原理图、工作台中的 Zenner 二极管 DZ 在 EVM 板中不可用。 请确认我们应遵循哪些原理图

    • 有时、为安全起见、工程师会将齐纳二极管添加到 VDD 引脚、以保护器件免受雷击等事件引起的高压影响。
    • EVM 并非通过此齐纳二极管进行设计、因为在本应用中、它不会受到雷击的影响。

        

    2、根据数据表、施加在 VDD 上的最大建议电压为38V。 但在两个原理图中、VDD 引脚都直接暴露在200V DC 下、您能否确认我们是否需要采取任何其他措施来解决此问题?

    • 在正常应用中、VDD 引脚将通过涓流充电电阻器进行涓流充电、直到 VDD 达到21V (VVDD (ON))。 器件处于活动状态后、通过 VDD 引脚的电流将为2.3 mA (Irun)。  通过 RT 为 CDD 电容器充电的电流将远低于该电流、而 VDD 电容器不再充电。  它实际上将开始对 CDD 电容器放电、直到辅助绕组可以向 VDD 供电。  因此、在所有实际应用中、 VDD 电压实际上不会超过21V

    3、如何确定 SLU603B 计算表中的涓流电阻值只有用户输入电容存在、但没有可用的实际计算值。

    • 在大多数离线应用中、客户选择为涓流充电电阻(RT)使用15.33M Ω 电阻器。 但是、如果您想深入探究这个问题、可以根据 Irun 最小电流来进行调整。  RT >或= Vinmin/(1.65mA * 10)。  请注意、您可能需要增加电阻值来降低功率损耗。

    此致、