This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:当 VEN = 0时、输出电压不为0V 的现象

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460747/tps7a20-a-phenomenon-in-which-the-output-voltage-is-not-0v-when-ven-0

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS7A26

工具与软件:

你好。 在本项目中、使用 TPS7A20构建电路。

连接到 TPS7A20的负载的电流消耗不超过10mA。

我正在尝试通过控制 FPGA 上的 VEN 来打开/关闭 TPS7A20输出。

当 VEN=0时、Vout 作为异常电压而不是0V (1.55V)输出

我想知道为什么会出现这种现象以及可以采取哪些解决办法。

由于内部安全策略、我无法提供完整电路。 因此、我附加了原理图中包含 TPS7A20的一部分。

连接的示波器捕捉显示了上电时电路板的状态。 (绿色= VIN (5V)、蓝色= VOUT (1.55V)、黄色= VEN)。

我怀疑问题可能是、尽管 VEN 为0、但输出显示为1.55V、这似乎是连接到输出端的 UVLO 电压。 请再回顾一下。

获取更多信息、当 VEN 为高电平时、输出为2.5V (正常运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在努力寻找解决这一问题的方法。 我意识到这是您最近观察到的第二个此类问题、两个问题都有不同的器件。

    您能否告诉我、这些电路/测试方法中有哪些共性可能导致了这些问题? 同时、我将根据您发送的信息进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 我正在使用 TPS7A26和 TPS7A20、但我遇到过当 VEN=Low 时出现意外输出电压的问题。
    常见的因素是输出电压连接到 ADI 设备 AD5560。
    为了调试问题是否由 ADI AD5560引起、我们尝试将 TPS7A20的输出与 ADI AD5560输入电压断开并检查、但电路板仍然短路、因此不清楚是哪个器件导致了故障。
    在本项目中、我们已经生产了20个电路板、每个电路板使用2个 TPS7A20和2个 TPS7A26 (总共40个 TPS7A20和40个 TPS7A26)。 所有80个器件都遇到了相同的问题。
    如果器件损坏、EN 控制不应正常工作、或者 EN 状态下应出现意外的输出电压。 然而、EN 控制和输出电压工作正常(除了当 EN=Low 时、0V 不出现这一事实)。
    我们需要生产更多电路板、但目前已因该问题停止生产。 我们需要尽快作出反应。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 在原理图中说明 AD5560如何连接到 TPS7A26和 TPS7A20以及这些器件的布局? 我要检查 EN 节点是否存在任何电压耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件为 AD5560的原理图。

    一个100nF 去耦电容器连接在 TPS7A20的 AD5560输入前面。

    一个10uF (1ea)和100nF (3eA)去耦合电容器被连接在 TPS7A26的 AD5560输入的前面。

    每个器件连接两个 AD5560器件(TPS7A20、TPS7A26)。

    此外、为了验证 AD5560上连接的开漏上拉电阻是否导致了问题、我们将其全部移除、但 TPS7A20上 VEN=Low 时的电压保持在1.55V。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有智能使能 电路、可降低静态电流。 当使能引脚上的电压驱动至高于 VEN (HI)(如电气特性表中所列)时、该器件将被启用、并且智能使能内部下拉电阻(REN (PULLDOWN))断开连接。 当使能引脚悬空时、REN (PULLDOWN)连接并将使能引脚拉低以禁用器件。  

    我建议此调试的步骤如下:

    1. 请执行 ABA 交换以查看问题是否仍然存在
    2. 禁用器件时、请探测 EN 并确认它处于低电平状态。
    3. AD5560不是 TI 器件、因此我无法判断它生成的 EN 信号在 TPS7A20禁用期间是否为高阻抗。 请确认"DPS_2V5_run"是什么并对其进行探测。

    我们可以在收到上述信息后建议后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我已经进行了 ABA 交换,问题仍然是一样的。

    2.我首先捕捉并上传了示波器屏幕,其中显示的是 VEN 的波形。 低电平状态是确定的。

    3.我不是在寻求关于 AD5560的建议;您问了 TPS7A20和 TPS7A26的连接部件,所以我提供了这些信息。 我使用的是 TPS7A 系列、唯一的连接是 AD5560。 如果不需要、我会出于安全原因删除响应。 "DPS_2V5_run"信号用于通过 CPLD 控制 TPS7A20、因此 H 和 L 控制没有问题。 通过控制 VEN、高电平时输出2.5V、当"VEN 处于低电平时输出1.55V。"

    这一点已在1、2和3中得到确认。 下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述步骤不起作用、那么我假设电路板上有一条泄漏路径。 请分享所组装电路板的板级文件和顶部和底部图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于公司安全原因、我无法共享板级配置文件。 但是、我将捕获并共享连接到 TPS7A2025的所有器件。 在下图说明中、TPS7A2025的输出网络以红色标记、并确认分支到去耦、上拉、多路复用器输入和测试点。 我将分享泄漏点检查的结果。

    1. 去耦-几乎没有泄漏路径的可能性。

    2. 上拉-即使移除所有上拉并执行 ABA 交换、也会发生相同的现象。

    3. 多路复用器输入-打开状态、因为它不使用具有32个通道的多路复用器测量 TPS7A2025的电压。

    4. 测试点- DVM 测量的开放点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上述器件验证过程中的此快照。 测量中所见的毛刺在这里不存在。  

    看起来会发生这样的情况:电路中的输出会被反馈、一旦输入电压达到 UVLO 电平或至少足以开启有源下拉电阻、输出就会被下拉电阻放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我将解释一下我对 TPS7A20的理解。 请指出此说明中的任何错误。

    • 当输入电压低于 VUVLO (1.17~1.59)时、TPS7A20会关闭 MOSFET 输出。

    • 当 VEN 为低电平或输入电压低于 VUVLO 时、TPS7A20的有源放电被启用。

    因此、在电流电路通电的情况下、由于 VEN 始终为低电平、因此会启用有源放电。

    关于该状态下意外电压输出问题的原因、我存在两个假设:

    1. 假设 MOSFET 关闭时、通过输出引脚处的放电电阻发生反馈(10.3 mA = 1.55V/MOSFET 150Ω)是正确的吗?

    2. 我怀疑意外输出(1.55V)是由 VUVLO 电压和 VOUT 之间的短路引起的。 能否请您查看是否存在这种可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我在输出引脚上没有看到该放电电阻。 您能为我确定一下吗? 如果存在、是、这将是非常可能的回送路径。

    2.VUVLO 是输出下降时的输入电压。  VUVLO 电压和 VOUT 之间的短路意味着输入到输出短路。 尽管如此、我将询问系统团队这是否会导致此器件出现类似故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TPS7A26具有一个内部放电电阻器(150欧姆)。 数据表中提到了这一点。

    2. 我认为 VUVLO 的电压与 VIN 不同、而是一个将 VIN 与 VUVLO 电压进行比较并施加锁定的电路。 因此、它的电压似乎与 VIN 不同。 能否请您确认我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确

    2.标有红色的节点代表内部逻辑控制器检测到的电压、用于确定 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定标记为 UVLO 的区块包含一个比较器、用于将输入电压与 UVLO 的基准电压进行比较。 还假定比较 VUVLO 和 VIN、并且结果(H/L)被发送到内部控制器以确定输出 MOSFET 的开/关状态。

    由于在 VOUT (1.55V)输出与 UVLO 基准电压(VUVLO)相同的电压、因此我提出了此问题2。

    我的问题是 VUVLO 和输出之间是否可能存在短路。 除了向输出引脚反馈电流之外、我需要明确的答案来确定此问题的另一个原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 Yesa、您的分析完全正确。  VUVLO 和输出之间可能发生短路、但这种情况极不可能发生。 我们最近没有注意到该器件的类似故障。 这使我相信、问题可能是电流从 OUT 到 IN 的反馈。

    如果您希望我在实验室中检查该问题、请将一些故障单元、一些来自批次的控制单元以及可能的一块已组装的电路板发送给我。 我将尝试在实验练习中重现故障。 请将您的电子邮件放到此处、以便我与您联系并提供收货地址和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您花时间回答我在这么长时间内提出的问题。

    为了解决该问题、我假设意外行为是由通过 OUT 引脚和放电电阻器反馈导致的。 作为解决方案、我计划使用不带放电电阻器的产品来避免此类问题。

    遗憾的是、由于公司的安全法规、无法将董事会带到公司外部、因此在实验室进行分析是不可行的。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气