Thread 中讨论的其他器件:BQ78350、 BQSTUDIO
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用的是 BQ78350。
在我们的应用程序中、我们将关断 BQ78350。 之后、当我们再次唤醒时、我们可以看到 OCV 估算、在下一个周期中、我们在 EDV2处面临 SOC 跳变问题。 我们的实际容量为50AH、但我要在设计和 FCC 中将其配置为46.5AH、因为我想减小电压窗口、也就是减少 DOD。 但 I OCV 估算使用4.18至2.5节电池电压的完整电压窗口。 需要 IT 支持。
1.设计和 FCC = 46.5AH
2. DOD 为 EDV 2=15232
3.电池电量不足%= 7%
如何降低 OCV 估算中的电压窗口限制。
此致、
Hardik