This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:LMZ31530 Vout 0.85V (5.5V PVIN)的 RSET 计算

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482564/lmz31530-lmz31530-rset-calculation-for-vout-0-85v-with-5-5v-pvin

器件型号:LMZ31530

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 LMZ31530。根据我们的应用、我们需要在 PVIN=5.56V 时生成0.85V 。根据数据表、只有关于在 PVIN=5V 时生成 Vout= 0.85V 的信息。我能否使用 PVIN=5V 和 Vout=0.85V (3521欧姆)时提及的相同 RSET (PVIN=5.56V 和 Vout= 0.85V)、请澄清。

谢谢、此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 3521是5.56VIN 至0.85VOUT 的最佳选择。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    感谢您提供的信息

    谢谢、此致、
    Blessing Selvakumar,
    硬件设计工程师、
    Data Patterns(印度)有限公司