请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31530 工具与软件:
尊敬的团队:
我们在设计中使用 LMZ31530。根据我们的应用、我们需要在 PVIN=5.56V 时生成0.85V 。根据数据表、只有关于在 PVIN=5V 时生成 Vout= 0.85V 的信息。我能否使用 PVIN=5V 和 Vout=0.85V (3521欧姆)时提及的相同 RSET (PVIN=5.56V 和 Vout= 0.85V)、请澄清。
谢谢、此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司