This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:有关效率和使用条件的问题。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481980/tps92390-questions-about-efficiency-and-usage-conditions

器件型号:TPS92390

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS92390用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
他们正在考虑两种用途。
用法1:
2通道模式(OUT1-2短路、OUT3-4短路)
VDD=、VIN = 3V~6V、VOUT = 7V、IO = 700mA 总计(350mA * 2)

用法2:  
单通道模式(OUT1~4短路)
VDD=、VIN=3V~6V、Vout=14V、350mA 总值

他们想知道效率示例。
您是否有任何文档或数据?

问题2:
您能否告诉我以下情况是否没有问题?
VDD = 0V、VIN = 3V~6V。 (器件数据表中有什么说明吗?)  
  如果1号答案是"没问题"、那么  每次使用时 VSENSE_P、VSENSE_N 的输入电流有多大?
  另外、如果每次使用都有终端处理、请告诉我。

2.他们希望在输入电压为3V~6V 的情况下打开/关闭 VDD。
  没问题吧?

3. TPS92390可以在  VIN (3.0~3.3V)< VDD (3.3V)条件下正常工作吗?

4.   TPS92390可以在  VIN (3.0~4.2V)< VDD (3.3V)条件下正常工作吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Q1:我们没有完全满足这两种使用条件的效率数据。 客户可以参考图6-2和图6-3。

    问题2:

    1.您的意思是只提供 VIN 而不提供 VDD 吗? 在这种情况下、IC 不会启动。

    2.如果客户目的是关闭器件、建议使用 On/Off EN。

    3.是的

    4.是的

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的答复、很抱歉我的问题不足以回答 Q2-1和 Q2-2的问题。

    关于 Q2-1、我的回答是肯定的。
    其系统中的电源条件提供了 VIN (3V~6V)、但未提供 VDD (0V)。
    他们可以不启动 IC。 他们想知道 TPS92390是否有任何损坏。
    或者他们知道条件是否被允许?

    此外、他们还需要了解在上述条件允许时 VSENSE_P、VSENSE_N 的输入电流有多大。

    关于 Q2-2、
    客户的目的不是关闭设备。
    在其系统中、不能避免在提供 VIN (3V~6V)时 VDD 打开(3.3V)和关闭(0V)的情况。
    是否不允许在施加3V~6V 的 VIN 时导通/关断 VDD?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    可以切换 VDD、IC 将由于 VDD UVLO 而关断。 并将在 VDD 恢复时恢复。

    我没有流入 VSENSE_P 和 VSENSE_N 的电流数据、但该电流应该很小。

    BR

    Patrick