Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在考虑将 TPS92390用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?
问题1。
他们正在考虑两种用途。
用法1:
2通道模式(OUT1-2短路、OUT3-4短路)
VDD=、VIN = 3V~6V、VOUT = 7V、IO = 700mA 总计(350mA * 2)
用法2:
单通道模式(OUT1~4短路)
VDD=、VIN=3V~6V、Vout=14V、350mA 总值
他们想知道效率示例。
您是否有任何文档或数据?
问题2:
您能否告诉我以下情况是否没有问题?
VDD = 0V、VIN = 3V~6V。 (器件数据表中有什么说明吗?)
如果1号答案是"没问题"、那么 每次使用时 VSENSE_P、VSENSE_N 的输入电流有多大?
另外、如果每次使用都有终端处理、请告诉我。
2.他们希望在输入电压为3V~6V 的情况下打开/关闭 VDD。
没问题吧?
3. TPS92390可以在 VIN (3.0~3.3V)< VDD (3.3V)条件下正常工作吗?
4. TPS92390可以在 VIN (3.0~4.2V)< VDD (3.3V)条件下正常工作吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。