工具与软件:
您好!
我们制作了全新电子产品原型、并且 BQ24800在 ACDET < 0.6V 时持续退出仅电池升压模式。 您能帮助我理解为什么会发生这种情况吗? 以下是我尝试过的信息和内容:
我的寄存器如下:
-当 ACDET 变为低于0.6V (EN_BATT_BOOST 被禁用)时、0x38从00C0变为0080。 如果我将寄存器复位为00C0、效果会很好。
- REGN 在事件期间保持为6V
- VBAT 没有下降

蓝色部分表示适配器输出端的电压下降。 紫色为系统电压。 电池升压开始生效、电压从12V 变为10V、当适配器电压低于2.4V (在本例中、ACDET = 0.23*适配器电压、因此对应于 ACDET = 0.6V)时、系统将退出电池升压、并且我仅在系统电压上观察电池电压。
当适配器电压为10.3V 时、ACDET 的阈值为2.4V
我已经颠倒了,在各个方向,我仍然不知道为什么会发生这种情况。 您是否有任何线索、了解原因可能是什么?
非常感谢!
William