This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:当 ACDET <0.6V 时、退出仅电池升压模式

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482243/bq24800-battery-only-boost-mode-exit-when-acdet-0-6v

器件型号:BQ24800

工具与软件:

您好!

我们制作了全新电子产品原型、并且 BQ24800在 ACDET < 0.6V 时持续退出仅电池升压模式。 您能帮助我理解为什么会发生这种情况吗? 以下是我尝试过的信息和内容:

我的寄存器如下:

  ("充电选项0"   0x120x0018)、
  ("充电选项1   "0x3B0x0E90)、
  ("充电选项2"   0x38、0x00C0)、
  ("充电选项   3"0x37、0x94C0)、
  ("PROCHOT 选项0"   0x3C、0x0000)、
  ("PROCHOT 选项   1"0x3D、0x0000)、
  ("充电电流    "0x14,1472)、 // mA
  ("充电电压    "0x15,6992)、 // mV
  ("放电电流  "0x39,3072)、 // mA
  ("输入电流     "0x3F2304)、 // mA
  ("最小系统电压"0x3E8500)、// mV

-当 ACDET 变为低于0.6V (EN_BATT_BOOST 被禁用)时、0x38从00C0变为0080。 如果我将寄存器复位为00C0、效果会很好。

- REGN 在事件期间保持为6V

- VBAT 没有下降

蓝色部分表示适配器输出端的电压下降。 紫色为系统电压。 电池升压开始生效、电压从12V 变为10V、当适配器电压低于2.4V (在本例中、ACDET = 0.23*适配器电压、因此对应于 ACDET = 0.6V)时、系统将退出电池升压、并且我仅在系统电压上观察电池电压。

当适配器电压为10.3V 时、ACDET 的阈值为2.4V

我已经颠倒了,在各个方向,我仍然不知道为什么会发生这种情况。 您是否有任何线索、了解原因可能是什么?

非常感谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您是否启用了混合升压模式?

    禁用混合升压模式时、您是否看到相同的行为?

    我担心的是当您首次看到该升压行为时、它实际上是混合升压模式。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的回答。 我已检查混合升压模式已禁用、并且无论我执行什么操作都保持禁用状态。

    但是、我注意到增大从3000mA 到4000mA 的放电电流可解决这个问题。 这很奇怪、因为放电期间的电池电流约为200 -300mA。 可否是当 BQ24800检测到 ACDET < 0.6V 时、系统会消耗峰值电流? 我尝试使用示波器电流探头进行检查、但噪声很高、并且在 ACDET = 0.6V 时未看到电流突发。  

    如果我可以添加另一个问题:可以看到、当 ACDET < 2.4V 时、它会触发一个事件、将充电电流重置为 POR 值0 (数据表第45页)。 是否有办法防止这种情况? 如果我们有多个来回适配器插件、我们需要在每次之间重置充电电流、这并不总是可行的。

    此致!

    William  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    [报价 userid="644832" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482243/bq24800-battery-only-boost-mode-exit-when-acdet-0-6v/5696797 #5696797"]但是、我注意到增加3000mA 到4000mA 的放电流可解决这个问题。 这很奇怪、因为放电期间的电池电流约为200 -300mA。 可否是当 BQ24800检测到 ACDET < 0.6V 时、系统会消耗峰值电流? 我尝试使用示波器电流探头进行检查、但噪声很高、并且在 ACDET = 0.6V 时未看到电流突发。  [报价]

    这是可能的。

    [报价 userid="644832" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482243/bq24800-battery-only-boost-mode-exit-when-acdet-0-6v/5696797 #5696797"]如果我可以添加另一个问题:我看到当 ACDET < 2.4V 时、它触发一个事件、将充电电流重置为其 POR 值即0 (数据表第45页)。 是否有办法防止这种情况? 如果我们有多个来回的适配器插件、我们需要在每次可能的时间之间重置充电电流。

    遗憾的是、我们无法禁用此功能。  

    此致、

    Christian。