工具与软件:
您好、先生
我们的项目设计 BQ78350-R1
工程电池电压完全充满电、电压为4.0V、放电结束电压为3V
CEDV 参数要求采集电池电压。
我们需要遵循4.2V 至2.5V 的电池规格
或我们的产品规格4.0V 至3.0V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生
我们的项目设计 BQ78350-R1
工程电池电压完全充满电、电压为4.0V、放电结束电压为3V
CEDV 参数要求采集电池电压。
我们需要遵循4.2V 至2.5V 的电池规格
或我们的产品规格4.0V 至3.0V。
你好、Mi
我会遵循电池终止电压3.0V 和完全充电电压4.0V。 我附上了 GPC 的应用手册、以获取更准确的 SOC 读数。
https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf
谢谢!
艾伦
你好、Alan
如何处理此误差
计算引擎报告了以下误差:
错误:文件 roomtemp_lowrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
错误:文件 roomtemp_highrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
错误:文件 hightemp_lowrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
错误:文件 hightemp_highrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
你好、Mi
您能否为您的"Gauging Parameter Calculator (GPC)的 CEDV 数据收集"附加 zip 文件。 我已经附上使用 GPC 工具的指南。
Gauging Parameter Calculator
https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts = 1741301105446&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGAUGEPARCAL
谢谢!
艾伦