This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电芯学习电压

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474811/bq78350-r1-cell-learning-voltage

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

您好、先生

我们的项目设计 BQ78350-R1

工程电池电压完全充满电、电压为4.0V、放电结束电压为3V

CEDV 参数要求采集电池电压。
我们需要遵循4.2V 至2.5V 的电池规格

或我们的产品规格4.0V 至3.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mi

    我会遵循电池终止电压3.0V 和完全充电电压4.0V。 我附上了 GPC 的应用手册、以获取更准确的 SOC 读数。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    谢谢你的答复。

    工程放电模型为 CP 模型、而不是 CC 模型。

    建议我们将 CP 模型 用作参数或 CC 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我们需要的项目提供3个温度、3个放电率

    此时可以支持9个文件条件?

    Use9files=1

    谢谢你。

    英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    如何处理此误差

    计算引擎报告了以下误差:
    错误:文件 roomtemp_lowrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
    错误:文件 roomtemp_highrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
    错误:文件 hightemp_lowrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1
    错误:文件 hightemp_highrate.csv 中的放电数据点小于10、N=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mi  

    您能否为您的"Gauging Parameter Calculator (GPC)的 CEDV 数据收集"附加 zip 文件。 我已经附上使用 GPC 工具的指南。

    Gauging Parameter Calculator
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts = 1741301105446&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGAUGEPARCAL

    谢谢!
    艾伦