请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21710-Q1 工具与软件:
对于此器件 UCC21710QDWRQ1、当引脚1 AIN 输入电压为1.3V 时、25°C 室温下引脚16 APWM 的占空比输出是多少?占空比容差范围是多少?
在引脚1 AIN 处的2.15V 输入电压和室温下如何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于此器件 UCC21710QDWRQ1、当引脚1 AIN 输入电压为1.3V 时、25°C 室温下引脚16 APWM 的占空比输出是多少?占空比容差范围是多少?
在引脚1 AIN 处的2.15V 输入电压和室温下如何?