This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710QDWRQ1

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482621/ucc21710-q1-ucc21710qdwrq1

器件型号:UCC21710-Q1

工具与软件:

对于此器件 UCC21710QDWRQ1、当引脚1 AIN 输入电压为1.3V 时、25°C 室温下引脚16 APWM 的占空比输出是多少?占空比容差范围是多少?

在引脚1 AIN 处的2.15V 输入电压和室温下如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    请查看以下部分、以根据 AIN 计算 APWM 直流值。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi、  

    感谢您的答复。 是的、我查看了数据表、其中有说明、容差/精度如何? 是3%?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    是的,这是正确的,  

    直流精度约为+/-3%、它会随电压范围而变化、AIN <=2.5V 时保持非常严格