工具与软件:
您好!
我设计了一个具有12-50V 输入和28V 输出电压范围的推挽式转换器。
但是、电路通电一段时间后、RES 引脚的电压会上升到2V 并进入断续模式。
什么原因可能导致这种情况? 您能帮忙吗?
我要连接示波器图像。 我的负载为100 Ω。
注意: 即使我断开 CS 引脚、我也会看到相同的信号。
CH1:OUTA 引脚信号、
CH2:CS 引脚信号、
CH3:RES 引脚信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我设计了一个具有12-50V 输入和28V 输出电压范围的推挽式转换器。
但是、电路通电一段时间后、RES 引脚的电压会上升到2V 并进入断续模式。
什么原因可能导致这种情况? 您能帮忙吗?
我要连接示波器图像。 我的负载为100 Ω。
注意: 即使我断开 CS 引脚、我也会看到相同的信号。
CH1:OUTA 引脚信号、
CH2:CS 引脚信号、
CH3:RES 引脚信号。
您好!
是的、是固定电压。 它不会随着时间的推移而变化。
实际上、我想知道手动更改它对占空比的影响。
由于您说过它可以提供最大占空比或0占空比、因此我不会对其进行测试。
我不想在我的电路中插入新的 IC 并将其断开。
因此、我想在不使电流通过 RC (电路中的 R11)或以受控方式传递电流的情况下监控 RES 引脚的状态。
如果您对此测试有任何其他建议、我将不胜感激。
您好!
我将考虑这一情况。
我还有一个问题是关于驻地协调员。 我认为它的价值很低。
我使用数据表中的公式8.2.2.2 (公式16)和8.2.2.5 (公式19)计算它。
在这方面您能支持我吗?
VOUT = 28V
Vinmax = 50V
LOUT= 2.2uH
Fosc = 250kHz
Np= 2 Ns= 6
ILIM = 19A (实际上电流为15A、但我希望它以150%的速度关断。)
根据我的计算、尺寸为1.2m。 我使用两个并联的2.4m 电阻器。
您好!
我更新了布局、同时考虑了您所说的内容。 我的电路开始工作了。
我现在有一个新问题。 无论做什么、我都无法将效率提高到55%以上。
我测试的功率范围是28W 到90W。 每个功率值的效率为55%。
得到了高 VDS 电压。 尽管我尝试了一些不同的缓冲器、但还是无法降低。
在这种情况下、您有什么建议吗?
MOSFET 器件型号: IXTH130N10T
CH2:VGS、CH1:VDS
输入电压:12V 输出电压:28V 输出电流:1A
您好!
我尝试了许多不同的电阻器和电容器值。
两条消息之前、我分享了一项测量。
27、97W ->%55 eff。(输入:28V 输出:27、97V、输出电流:1A)
55、94W ->%55 eff。(输入:28V 输出:27、97V、输出电流:2A)
27、97W ->%77 eff。(输入:12V 输出:27、97V、输出电流:1A)
55、94W ->%60 eff。(输入:12V 输出:27、97V、输出电流:2A)
83、91W ->%55效率(输入:12V 输出:27、97V、输出电流:3A)
当我消耗更多电流时、电路停止工作。
当我检查 Vgs 时、我看到随着输出电流增加、开关接近100%。
不过、在最低输入电压(12V)下、我的计算结果是77%。
我使用公式8.2.2.2 (公式14)计算它、
Np/Ns:0.33Vout:28V 最小输入电压:12V
此计算正确吗?
当我用热像仪观察时、我发现 MOSFET 的温度大幅上升。
我的二极管的发热比 MOSFET 要低得多。 我的变压器不会变热。
但根据我的功率损耗计算、它应该不是这么热。
我认为这种过热和功率损耗是我在 VDS 中看到的过冲造成的。
这是否会导致过热和效率损失?