This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:在 LMR14020修订版 B 中、BOOT 到 SW 引脚的电压已经从7.5降低到了5V。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483252/lmr14020-in-lmr14020-rev-b-the-boot-to-sw-pin-voltage-has-been-reduced-from-7-5-to-5v

器件型号:LMR14020

工具与软件:

团队成员、您好!
在 LMR14020修订版 B 中、BOOT 至 SW 引脚电压已从7.5V 降低到5V。
如何计算 Boot 和 SW 引脚上的最大电压。 仅是 Vgs 的压降、或者我们需要考虑其他参数。
在我们的应用中、我们使用9V 的输入和6.5V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan

    由于外部启动电容器由内部电路充电、因此它将确保启动电压保持在5.5V 以下。

    我希望这能解答您的问题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare