This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:如何缩短上升和下降时间?

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483231/lm5034-how-to-reduce-the-rise-and-fall-time

器件型号:LM5034

工具与软件:

您好!

                 我已经使用 LM5034来实现250W (28VIN 和50VOUT)转换模块。

为了提高效率、必须降低初级 N 沟道 MOSFET 的开关损耗。

要做到这一点、上升和下降时间确实可以减少。   并附有已使用的 MOSFET (BSC220N20NSFDATMA1)的上升和下降时间。

此外、LM5034栅极驱动器也是如此。

但是、观察到的上升和下降时间约为50ns。 (请参考下面的波形)

注意:该 MOSFET 的栅极串联电阻为0欧姆(20m Ω)。

MOSFET 的功率损耗如下所示。

我们使用了平面变压器。  因此、不能更改或更改变压器。  1:5.3 (VIN 范围- 16V 至36V)时的匝数比。

采用了绕组内结构。

请提供一些技巧、以降低功率损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、添加栅极电阻器有助于缩短导通上升时间和关断下降时间。