This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:SYNC 引脚是高电平还是低电平?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483685/lm5177-sync-pin-high-or-low

器件型号:LM5177

工具与软件:

我不使用电流监控我正在处理的 LM5177设计、并将 ISNSP 和 ISNSN 连接到 GND。  

我是否将 SYNC 引脚放置在 AGND 或 VCC 上?  数据表第5页的 SYNC 引脚信息下方显示:"如果这个功能未被使用、将引脚连接至 VCC。"  然而在数据表的第28页、它显示:"如果同步功能未被使用、可被持续拉低"。  在 Web 工作台设计中、它将引脚接地。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Myles、

    可以同时使用两者-只需具有一个已定义的电平(VCC 或 GND)。

    此致、

     Stefan