请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5177 工具与软件:
我不使用电流监控我正在处理的 LM5177设计、并将 ISNSP 和 ISNSN 连接到 GND。
我是否将 SYNC 引脚放置在 AGND 或 VCC 上? 数据表第5页的 SYNC 引脚信息下方显示:"如果这个功能未被使用、将引脚连接至 VCC。" 然而在数据表的第28页、它显示:"如果同步功能未被使用、可被持续拉低"。 在 Web 工作台设计中、它将引脚接地。
谢谢!