This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:无 SPI 功能时的电流强度设置。

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483227/ucc5880-q1-current-strength-setting-without-spi-function

器件型号:UCC5880-Q1

工具与软件:

我想检查一件事。 请告诉我。

1.我知道、如果不使用 SPI、OUTH 和 OUTL 将设置默认值。
但是、如果我始终将 GD1、GD2设置为1、并将 GD0设置为0、那么我可以在没有 SPI 功能的情况下使用 OUTH 1、2/OUTL 1、2吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongho:

    正确。 您将同时具有开启输出和关闭输出。

    此致!

    Pratik