请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5880-Q1 工具与软件:
我想检查一件事。 请告诉我。
1.我知道、如果不使用 SPI、OUTH 和 OUTL 将设置默认值。
但是、如果我始终将 GD1、GD2设置为1、并将 GD0设置为0、那么我可以在没有 SPI 功能的情况下使用 OUTH 1、2/OUTL 1、2吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想检查一件事。 请告诉我。
1.我知道、如果不使用 SPI、OUTH 和 OUTL 将设置默认值。
但是、如果我始终将 GD1、GD2设置为1、并将 GD0设置为0、那么我可以在没有 SPI 功能的情况下使用 OUTH 1、2/OUTL 1、2吗?
谢谢你。