工具与软件:
大家好、团队成员:
我们遇到了在 PFM 模式下运行时的噪声问题。
我们也尝试了使用该位来让 BQ 部分在 FPWM 模式下运行。 (PFM_FWD_DIS)可以正常工作。 但当我们进行 VAC1/2切换时、可以对该位进行复位以启用 PFM。 对您来说有意义吗?
此外、我在数据表中找到以下内容。 我们是否需要设置 DIS_FWD_OOA 和 PFM_FWD_DIS 来降低 PFM 噪声?

此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们遇到了在 PFM 模式下运行时的噪声问题。
我们也尝试了使用该位来让 BQ 部分在 FPWM 模式下运行。 (PFM_FWD_DIS)可以正常工作。 但当我们进行 VAC1/2切换时、可以对该位进行复位以启用 PFM。 对您来说有意义吗?
此外、我在数据表中找到以下内容。 我们是否需要设置 DIS_FWD_OOA 和 PFM_FWD_DIS 来降低 PFM 噪声?

此致、
罗伊
您好、Roy:
当 SYS/BAT 上具有非常轻的负载(<< 100mA)时、启用 PFM 后、OutOfAudio 位可防止音频范围内的 PFM 脉冲。 如果主机禁用 OOA、则该范围内可能存在可闻噪声。 我不知道 VACx 切换导致了复位、但我会马上进行检查。 最近发现的导致可闻振铃的情况有:
ISYS/ICHG~= 200mA -300mA、PFM 开启、OOA 开启。 如果主机禁用 OOA 或负载增加/减少、则不会发生这种情况。 仍在调查根本原因。
2.在进入/退出降压/升压模式之前、Fsw=1.5MHz 且 VBUS~=VBAT。 转换器最小可控脉冲宽度小于最小占空比、因此转换器会在短时间内开始跳过脉冲。 该脉冲的频率在可闻范围内。 更改为 Fsw=750kHz 可防止这种情况。
禁用 PFM 可防止这种噪声、但会增加运行 Iq (这在轻负载下很明显)。
此致、
Jeff
您好、Roy:
禁用 PFM (和 OOA、仅在启用了 PFM 时有效)可防止在可闻范围内切换、但会提高 IQ。
如果 SYS 负载介于200 -300mA 和 PFM 之间且 OOA 处于启用状态、则禁用 OOA 可防止该负载范围内可闻范围内出现振荡。 但是、如果负载电流下降<< 100mA、则充电器会出现可闻范围内的脉冲。
VACx 切换不会更改 PFM 或 OOA 位。
此致、
Jeff
尊敬的 Jeff:
是的、我怀疑在切换时会出现 VBUS 压降。 我让客户在进行 VAC 切换时监控 VBUS。 并转储所有寄存器。 我相信所有寄存器都恢复为 POR 值。
我想检查 VAC 切换的正确操作。
例如、如果 BQ 使用 VAC2和 VAC1、也会出现。 如果我们想切换到使用 VAC1。 只需将0x13h[7:6]从01b 设置为10b。 对吗?

此致、
罗伊
尊敬的 Jeff:
我的意思是、如果客户进行了 VAC 切换、预计会出现这种现象(VBUS 压降)?
我的意思是、对于 VBUS 压降、我们是否应该在 VBUS 上添加更多电容来在进行切换时调节电压?
我不明白你是什么意思、"Vbus 电容无法调节 VBUS 电压"
我相信这不是正常 现象、否则我们会建议客户在 VBUS 上放置足够大的电容、以防止 VBUS 压降进行切换。
在执行切换时、您可以帮助使用 EVM 板并测量 VBUS 节点吗? (5V-VAC2至12V-VAC1) 我们曾尝试在 VBUS 上添加更多电容、看起来切换时间没有固定、VBUS 会降至 VBUS_UVLO、然后切换 VAC。

此致、
罗伊
您好、Roy:
VBUS 下降并不是意外的、因为在 EN_ACDRx 设置为0以及 EN_ACDRy 设置为1之前、转换器仍在运行。 如果您不希望 VBUS 崩溃至 UVLO、可以首先设置 EN_HIZ=1、然后 EN_ACDRx=1、EN_ACDRy=1、然后 EN_HIZ=0。 这会防止转换器在切换期间从 VBUS 电容器中汲取电流。 因此、在理论上、由于 VBUS 上有足够大的电容、VBUS 电压不会降至低于 VBUS_UVLO。
我不明白这里有什么问题。 没有其他客户询问过此问题。 VBUS 降至 VBUS_UVLO 以下是什么问题? 如果存在电压大于 VBAT_UVLO 的电池、则寄存器不会复位。
此致、
Jeff