This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:PFM 模式下的噪声问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478987/bq25792-noise-issue-in-pfm-mode

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们遇到了在 PFM 模式下运行时的噪声问题。

我们也尝试了使用该位来让 BQ 部分在 FPWM 模式下运行。 (PFM_FWD_DIS)可以正常工作。 但当我们进行 VAC1/2切换时、可以对该位进行复位以启用 PFM。 对您来说有意义吗?

此外、我在数据表中找到以下内容。 我们是否需要设置 DIS_FWD_OOA 和 PFM_FWD_DIS 来降低 PFM 噪声?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    当 SYS/BAT 上具有非常轻的负载(<< 100mA)时、启用 PFM 后、OutOfAudio 位可防止音频范围内的 PFM 脉冲。  如果主机禁用 OOA、则该范围内可能存在可闻噪声。  我不知道 VACx 切换导致了复位、但我会马上进行检查。  最近发现的导致可闻振铃的情况有:

    ISYS/ICHG~= 200mA -300mA、PFM 开启、OOA 开启。  如果主机禁用 OOA 或负载增加/减少、则不会发生这种情况。  仍在调查根本原因。   

    2.在进入/退出降压/升压模式之前、Fsw=1.5MHz 且 VBUS~=VBAT。  转换器最小可控脉冲宽度小于最小占空比、因此转换器会在短时间内开始跳过脉冲。  该脉冲的频率在可闻范围内。  更改为 Fsw=750kHz 可防止这种情况。

    禁用 PFM 可防止这种噪声、但会增加运行 Iq (这在轻负载下很明显)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我们要降低 PFM 模式下的噪声、应该启用该位还是禁用该位? (0还是1?)

    请帮助检查它。 谢谢你。

    我不知道 VACx 切换导致复位、但我将很快进行检查。  [报价]

    此致、
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    禁用 PFM (和 OOA、仅在启用了 PFM 时有效)可防止在可闻范围内切换、但会提高 IQ。

    如果 SYS 负载介于200 -300mA 和 PFM 之间且 OOA 处于启用状态、则禁用 OOA 可防止该负载范围内可闻范围内出现振荡。  但是、如果负载电流下降<< 100mA、则充电器会出现可闻范围内的脉冲。  

    VACx 切换不会更改 PFM 或 OOA 位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我在数据表中看到以下内容。 这是否意味着当我们将电压从低电平切换到高电平时 PFM_FWD_DIS 位可能会复位?

    例如、VAC1 = 12V、VAC2 = 5V。 现在我们使用 VAC2、然后切换到 VAC1。 它将触发 POR?


    此致、
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在我的 EVM 板上、当我从 VAC1切换到 VAC2时、PFM_FWD_DIS 没有改变、反之亦然。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    即使是低压 VAC 到高压 VAC? 我的客户报告  PFM_FWD_DIS 不会每次都改变。 您可以帮助测试更多次吗? 20次?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、我们下周会与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    发生切换时是否存在电池?  如果不是、则在切换期间 VBUS 是否会下降< VBUS_UVLO?  如果是、则所有寄存器都恢复为默认值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我怀疑在切换时会出现 VBUS 压降。 我让客户在进行 VAC 切换时监控 VBUS。 并转储所有寄存器。 我相信所有寄存器都恢复为 POR 值。

    我想检查 VAC 切换的正确操作。  

    例如、如果 BQ 使用 VAC2和 VAC1、也会出现。 如果我们想切换到使用 VAC1。 只需将0x13h[7:6]从01b 设置为10b。 对吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机必须首先写入 EN_ACDRV2 = 0、然后写入 EN_ACDRV1=1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们发现、当我们进行 VAC 切换时、VBUS 电压将降至2.5V。 (从 VAC2 (5V)到 VAC1 (12V))是否正常? 看起来它需要大约5ms 才能切换、并且 Vbus 电容器无法调节 VBUS 电压。  

    这是否意味着 VBUS 电容器目前还不够? 您有任何变通办法吗?


    此致、
    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    VBUS=2.5V 低于 VBUS_UVLO。  我不明白"Vbus 电容器无法调节 VBUS 电压"的意思。  切换时必须存在延迟、以防止 VAC1源连接到 VAC2源。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的意思是、如果客户进行了 VAC  切换、预计会出现这种现象(VBUS 压降)?  

    我的意思是、对于 VBUS 压降、我们是否应该在 VBUS 上添加更多电容来在进行切换时调节电压?

    我不明白你是什么意思、"Vbus 电容无法调节 VBUS 电压"

    我相信这不是正常 现象、否则我们会建议客户在 VBUS 上放置足够大的电容、以防止 VBUS 压降进行切换。

    在执行切换时、您可以帮助使用 EVM 板并测量 VBUS 节点吗? (5V-VAC2至12V-VAC1) 我们曾尝试在 VBUS 上添加更多电容、看起来切换时间没有固定、VBUS 会降至 VBUS_UVLO、然后切换 VAC。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    VBUS 下降并不是意外的、因为在 EN_ACDRx 设置为0以及 EN_ACDRy 设置为1之前、转换器仍在运行。  如果您不希望 VBUS 崩溃至 UVLO、可以首先设置 EN_HIZ=1、然后 EN_ACDRx=1、EN_ACDRy=1、然后 EN_HIZ=0。  这会防止转换器在切换期间从 VBUS 电容器中汲取电流。  因此、在理论上、由于 VBUS 上有足够大的电容、VBUS 电压不会降至低于 VBUS_UVLO。

    我不明白这里有什么问题。  没有其他客户询问过此问题。  VBUS 降至 VBUS_UVLO 以下是什么问题?  如果存在电压大于 VBAT_UVLO 的电池、则寄存器不会复位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的支持。 我将让客户按照正常方式进行 VAC 切换。 此外、对于该问题、系统不会通过 POR 来更改位。 客户有不正确的操作来回置 PFM 位。

    此致、
    罗伊