This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:是否可以在对器件进行编程后选择多个 PDO 硬件?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483408/tps25750evm-are-multiple-pdos-hw-selectable-after-programming-device

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751

工具与软件:

团队成员、您好!

您可以帮助我解决以下客户问题吗?

我看到我可以在 GUI 高级模式下配置多个 PDO 受电方、假设我设置4个 PDO (默认值为5V、9V、12V 和15V)、然后我刷写 TPS25750EVM。 是否有任何方法 可以通过硬件更改配置文件(我的意思是、无需焊接/取消焊接东西)? 像跳线/按钮/开关等。。