Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25730, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750EVM 主题中讨论的其他器件: TPS25730、 TPS25751
工具与软件:
团队成员、您好!
您可以帮助我解决以下客户问题吗?
我看到我可以在 GUI 高级模式下配置多个 PDO 受电方、假设我设置4个 PDO (默认值为5V、9V、12V 和15V)、然后我刷写 TPS25750EVM。 是否有任何方法 可以通过硬件更改配置文件(我的意思是、无需焊接/取消焊接东西)? 像跳线/按钮/开关等。。