This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:BQ25071

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478031/bq25071-q1-bq25071

器件型号:BQ25071-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ25071

工具与软件:

您好!

我将使用 BQ25071充电 IC 为 LiPO4电池充电、并使用 BQ29716 作为电流电压 保护 IC。  请 在此处查找充电电路原理图: 电池 充电电路

我已经观察到电池以~μ A 100 mA 充电电流充电、该电流应该使用1A 充电电流进行充电。 使用的电池具有300mA 容量。 尽管最大电池充电容量为4.1V、但电路会 在3.5V 电池电压下停止充电。

重要说明:我必须始终保留电池 NTC 引脚 已断开连接  以便对电池进行充电/放电。  

电池规格  

为了以1 A 充电容量为电池充电、我需要做的改变也是为了将电池充电至4.1V。

谢谢!
Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    如 EC 表中所示、I (IN_LIM)由 KISET/RISET 设置。 KISET 为1000A Ω。 您具有10kOhm 的 ISET。 1000/10000为0.1A。请为1A 应用使用1kOhm。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的建议。 我将 RISET 值更改为1k Ω。 但是、这不会影响充电电流值。

    如果需要任何其他更改、请提供建议。 对于断开 NTC 引脚的情况、您有什么观察结果吗?

    仅供参考、我不知道此电路是否也可与 LiPo 电池一起使用、因为我正在使用的电池是 LiPo、而 BQ25071数据表仅建议使用 LiFePO4电池成分。

    提前感谢。

    此致、
    Sagar Gondge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sagar、

    我们将检查并尽快回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    我进一步研究了这一点。 该器件的充电调节电压为3.5V。 您无法将超过此电压的电荷充电至4.1V。 请选择另一器件。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的确认。 这真的很有帮助。

    此致、

    Sagar