Thread 中讨论的其他器件:BQ25071
工具与软件:
您好!
我将使用 BQ25071充电 IC 为 LiPO4电池充电、并使用 BQ29716 作为电流电压 保护 IC。 请 在此处查找充电电路原理图: 电池 充电电路。
我已经观察到电池以~μ A 100 mA 充电电流充电、该电流应该使用1A 充电电流进行充电。 使用的电池具有300mA 容量。 尽管最大电池充电容量为4.1V、但电路会 在3.5V 电池电压下停止充电。
重要说明:我必须始终保留电池 NTC 引脚 已断开连接 以便对电池进行充电/放电。
电池规格
为了以1 A 充电容量为电池充电、我需要做的改变也是为了将电池充电至4.1V。
谢谢!
Sagar