This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV761:TLV76133DCYR

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482518/tlv761-tlv76133dcyr

器件型号:TLV761

工具与软件:

电源12V、负载电流设置为300mA、持续10秒、输出电压将下拉至0V、过热保护。

我的问题是、为什么电源容量小于500mA、甚至是1A?

规格上的1A 指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1A 规格是 LDO 可以提供的最大输出电流、只要不触发热关断等保护机制、对于 VIN = 12V、VOUT = 0V 和 IOUT = 300 mA、热耗散足够大、能够将结温推高至足以触发热关断。 如果通过减小 VIN - VOUT 差异和/或通过降低环境温度来降低功率损耗、您将注意到该器件可以提供更多的 IOUT、直至达到电流限值。

    此致

    Ishaan