This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:ILIM_HIZ 编程澄清

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482173/bq25750evm-ilim_hiz-programming-clarification

器件型号:BQ25750EVM

工具与软件:

根据 EVM 原理图、安装了 JP10后的条件 RILIM_HIZ、即提供的 R66为2.49k Ω。 但说明针对8A 设置了该限值。 但根据数据表公式、针对8A 电流限制、计算出的电阻为6.25k Ω。 请帮助我了解如何部署用于8A 电流限制的2.49千欧电阻器。

此致、

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    谢谢观看。 是的、您回答正确。 我正在努力在 EVM 用户指南中解决此问题。 2.49kΩ 将导致20A 电流限制。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的快速响应。 这使我明白了数据表公式是正确的。 在我们的设计中、我们的要求是将输入电流限制为1.5A。 因此、我们计划部署13.3千欧。 我希望这是好的。 请确认。

    此致、

    Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    是的、是这样。 此外、当电阻器大于5kΩ 时、我们建议将 RC 滤波器与 ILIM_HIZ 电阻器并联。 该 EVM 已包含此 RC 滤波器。

    此致、
    埃森·加洛韦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan! 我还将考虑 RC 滤波器。

    此致、

    Saravana