请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750EVM 工具与软件:
根据 EVM 原理图、安装了 JP10后的条件 RILIM_HIZ、即提供的 R66为2.49k Ω。 但说明针对8A 设置了该限值。 但根据数据表公式、针对8A 电流限制、计算出的电阻为6.25k Ω。 请帮助我了解如何部署用于8A 电流限制的2.49千欧电阻器。
此致、
Saravana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
根据 EVM 原理图、安装了 JP10后的条件 RILIM_HIZ、即提供的 R66为2.49k Ω。 但说明针对8A 设置了该限值。 但根据数据表公式、针对8A 电流限制、计算出的电阻为6.25k Ω。 请帮助我了解如何部署用于8A 电流限制的2.49千欧电阻器。
此致、
Saravana