This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:几分钟后关断和短路:紧急

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480339/tps551892-q1-switches-off-and-short-circuited-after-few-mins-urgent

器件型号:TPS551892-Q1

工具与软件:

请参阅我的附加应用电路。 我使用 TPS551892QWRYQRQ1将输入电源(14V 到24V)转换为12V/2A 最大电流输出的必要输出。 VCC 用作内部。  

组装后,我在输出上打开 obsorbed 12.13V。  连续接通、电压输出稳定、无负载连接。  几分钟(<2分钟)后 输出变为零、没有观察到热量、要求器 o/p 继续为零。 我想去找外部 VCC 芯片输入轨短路 我更换了3个芯片所有的行为非常类似,几分钟后(少于2分钟)它变成零,最终短路 VIN 线(第七针). 一芯片我连接的200mA 轻载同样在负载完美的工作与12.12伏 和 同样发生在几分钟后。 我附加了架构。 请告知出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 请帮助提供更多详细信息供我查看:

    1.您能提供 FB2器件型号吗? 是220ohm/4A 吗? 您是否尝试过删除此 FB?

    2. C26的额定电压是多少?

    L2的饱和电流是多少?

    4.能不能提供输出电容部件号给我检查补偿参数?

    您能为我提供布局来检查设计吗?

    可以捕获 SW1、SW2、Vout、电感电流波形吗? 如果你能捕捉到伤害时刻会更好。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下面找到对您提出的问题的回答:

    1.产品编号 FB2 - 120E, 3A 已使用

    2. C26额定电压为50V  

    3、L2的饱和电流为17A、DCR 最大值为16.50

    4.输出电容的部件号:

      4A。 C29 - CC0805KX7R9BB105

      4B。 C30 - GRM21BR61H106KE43L

      4C. C31 - 10mm、50V

    5.我正在附加光绘数据片段供您参考。

    6.我们还没有这样做。 将尝试获取它并将其发布到线程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很明显、布局布线是根本原因。 对于降压/升压转换器、将有大电流流经 VIN、VOUT、SW1、SW2、GND。 因此、需要宽布线和多边形来散热并减少寄生参数。 当前设计将导致糟糕的热性能和巨大的 寄生参数、从而导致巨大的尖峰。 请参考布局指南并重新设计 layout.e2e.ti.com/.../0882.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。 我们将考虑此布局指南并更新我们的 PCB。 我将在 PCB 准备就绪后发布更新、直到那时请不要关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随时回复该主题。 我将等待您的更新。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以获得评估板设计文件(Altium)作为参考? 也可以借助该设计实现2层 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我发送一个朋友的请求,我会通过消息给你发送文件。 我们只有4层文件。 如果您的 PCB 是双层的、请更加注意散热设计。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经给你发送朋友的请求。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ~我会给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已接收到该文件。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    在修改设计之前、请保持此主题安静、然后可以随时发送给我进行审查。 谢谢!

    此致、

    Mulin