工具与软件:
请参阅我的附加应用电路。 我使用 TPS551892QWRYQRQ1将输入电源(14V 到24V)转换为12V/2A 最大电流输出的必要输出。 VCC 用作内部。
组装后,我在输出上打开 obsorbed 12.13V。 连续接通、电压输出稳定、无负载连接。 几分钟(<2分钟)后 输出变为零、没有观察到热量、要求器 o/p 继续为零。 我想去找外部 VCC 芯片输入轨短路 我更换了3个芯片所有的行为非常类似,几分钟后(少于2分钟)它变成零,最终短路 VIN 线(第七针). 一芯片我连接的200mA 轻载同样在负载完美的工作与12.12伏 和 同样发生在几分钟后。 我附加了架构。 请告知出错了。