This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730充电曲线

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482049/bq25730-bq25730-charging-profile

器件型号:BQ25730
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

大家好、我希望使用 BQ25730开发5S 锂聚合物充电器。 我从数据表中了解到 BQ25730支持 CC 和 CV 充电、并且通过 I2C 设置充电电流后、充电器将进入 PRECHARGE 模式(如果需要)并在安全时进入快速充电模式。 但是、我无法找到有关如何启用 CV 充电或何时自动启用(如果完全启用)的信息。 我还无法找到有关 BQ25730默认充电曲线的信息。 我希望了解这些信息。

此外、使用 BQ25730似乎相当复杂、需要额外的微控制器在启动时设置充电电流、并且充电终止不是自动完成。 是否有其他 IC 在理想情况下无需额外的微控制器即可提供 CC/CV 充电? 我有一个来自 USB-USB 的3A 20V 电源 PD、并想以1.5A 至2A 的电流为5节串联电池充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zheng、

    请参阅以下典型充电曲线。 CC/CV 转换由充电器自动管理。 无需用户干预。  充电终止由用户决定。 借助 MCU、一旦充电电流低于特定的终止电流电平(用户指定)、用户就可以终止充电操作。  

    对于独立充电器、您可以考虑 BQ25792。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 遗憾的是、BQ25792仅支持1-4节电池。 我需要给5节电池充电。 您是否有其他建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后您可以使用 BQ25730。