Thread 中讨论的其他器件: BQ25792
工具与软件:
大家好、我希望使用 BQ25730开发5S 锂聚合物充电器。 我从数据表中了解到 BQ25730支持 CC 和 CV 充电、并且通过 I2C 设置充电电流后、充电器将进入 PRECHARGE 模式(如果需要)并在安全时进入快速充电模式。 但是、我无法找到有关如何启用 CV 充电或何时自动启用(如果完全启用)的信息。 我还无法找到有关 BQ25730默认充电曲线的信息。 我希望了解这些信息。
此外、使用 BQ25730似乎相当复杂、需要额外的微控制器在启动时设置充电电流、并且充电终止不是自动完成。 是否有其他 IC 在理想情况下无需额外的微控制器即可提供 CC/CV 充电? 我有一个来自 USB-USB 的3A 20V 电源 PD、并想以1.5A 至2A 的电流为5节串联电池充电。
谢谢!