请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79600-Q1 Thread 中讨论的其他器件: BQ79656-Q1
工具与软件:
尊敬的团队:
问题1:我们是否需要在以下材料的自动寻址程序中执行步骤1 (即使堆栈编号为1)? 我们使用 BQ79600-Q1和 BQ79656-Q1的1x。
https://www.ti.com/lit/an/sluaa17a/sluaa17a.pdf

问题2: 在1对1通信时、是否有任何可以忽略的步骤?
此致、
Yuto.