This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:1个堆栈时的自动寻址过程。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482901/bq79600-q1-auto-addressing-procedure-when-1-stack

器件型号:BQ79600-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ79656-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

问题1:我们是否需要在以下材料的自动寻址程序中执行步骤1 (即使堆栈编号为1)? 我们使用 BQ79600-Q1和 BQ79656-Q1的1x。
https://www.ti.com/lit/an/sluaa17a/sluaa17a.pdf

问题2: 在1对1通信时、是否有任何可以忽略的步骤?

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仍需要使用此行来同步基址和堆栈。

    谢谢!

    Zachary