This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:TPS25730EVM:我想知道 ADC 的电压和分压器电阻。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466254/tps25730evm-tps25730evm-i-would-like-to-know-the-voltage-and-divider-resistance-of-the-adc

器件型号:TPS25730EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

工具与软件:

你(们)好

​​手册中的电压和分配电阻值似乎不正确。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    感谢您联系 E2E!

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408920/tps25730evm-tps25730evm-revision-mismatch-between-evm-board-and-online-documentation

    请查看上面的主题! 看起来这是一个已知问题、我将与团队合作以解决该问题。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    那么、下图是否正确? 我将使用它作为我的单独 PCB 设计的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    让我仔细检查一下团队!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    数据表中的图像正确!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kevin:

    谢谢你。 另外、我还需要读取 i2c 数据以引用当前设置值。 似乎数据表缺少有关 i2c 的信息。 您能将信息发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    当然!  

    让我在明天之前向您提供这方面的最新信息。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucj7/slvucj7.pdf?ts = 1738773843162&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25730 

    请参阅以上 TRM!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。 我还有一些其他问题。

    我设计了这个原理图并制作了一个 PCB。 但它不能用作15V、20V PD 灌电流。

    其工作电压为5V、9V。 我根据数据表第42页制作了电路。

    我希望它是5V~20V 灌电压。

    1. Xiaomi adc6501tm
    使用此适配器。

    2.
    tps65987d 德州仪器(TI) USB-C-PD-DUO-EVM
    我已经使用此板验证了适配器 PD 接收器。

    3. EP-ta800
    此外、Samsung 适配器正常输出9V。

    4.
    输出20V 时、它将重新启动。 请参阅随附的视频。

    youtube.com/.../_MOWSFHp-DE

    我还需要检查哪些其他内容吗?

    附加信息:从 i2c RX_SINK_CAPS 读取的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    感谢您的回复!

    您是否有此方面的 PD 日志?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您好、我只有从 i2c 中读取的日志。

    正在扫描 I2C 地址...
    找到 I2C 器件:地址0x20
    找到 I2C 器件:地址0x4C
    找到 I2C 器件:地址0x54
    I2C 扫描完成!
    成功接收到 RX_SINK_CAPS 数据:
    0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

    原理图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    谢谢观看、我们很快就会回复您。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    首先、您能检查一下我的原理图吗?

    此外、TI 是否有 USB PD 分析器?

    我使用的器件是 TPS25730DREFR。

    我是否应该下拉引脚36? EVM 具有 LED 输出。 哪项正确?

    此外、这是 CC1示波器的捕获图像。 它以2.3秒的间隔重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我一定要看看!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    很抱歉这里出现延误!

    我看了一下寄存器写入情况、我们读取的寄存器是错误的。 我们需要查看 TX 灌电流电容器寄存器、而不是接收到的电容器寄存器。

    我将看一下您的原理图并通过 OOW 进行验证。

    谢谢!

    Kevin