主题中讨论的其他器件:TPS65987D
工具与软件:
你(们)好
手册中的电压和分配电阻值似乎不正确。 请检查。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
手册中的电压和分配电阻值似乎不正确。 请检查。


你好、Shin、
感谢您联系 E2E!
请查看上面的主题! 看起来这是一个已知问题、我将与团队合作以解决该问题。
谢谢!
Kevin
你好、Shin、
请参阅以上 TRM!
谢谢!
Kevin
你(们)好
感谢您提供信息。 我还有一些其他问题。
我设计了这个原理图并制作了一个 PCB。 但它不能用作15V、20V PD 灌电流。
其工作电压为5V、9V。 我根据数据表第42页制作了电路。
我希望它是5V~20V 灌电压。

| 1. | Xiaomi adc6501tm |
| 使用此适配器。 |

| 2. |
tps65987d 德州仪器(TI) USB-C-PD-DUO-EVM
|
|
我已经使用此板验证了适配器 PD 接收器。
|

| 3. | EP-ta800 |
|
此外、Samsung 适配器正常输出9V。
|

| 4. |
输出20V 时、它将重新启动。 请参阅随附的视频。
|

我还需要检查哪些其他内容吗?
附加信息:从 i2c RX_SINK_CAPS 读取的值。

大家好、Kevin
您好、我只有从 i2c 中读取的日志。
正在扫描 I2C 地址...
找到 I2C 器件:地址0x20
找到 I2C 器件:地址0x4C
找到 I2C 器件:地址0x54
I2C 扫描完成!
成功接收到 RX_SINK_CAPS 数据:
0x35 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
原理图是否正常?