This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:LMS8117AMP-3.3/NOPB

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS8117A, TPS737, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481909/lms8117a-lms8117amp-3-3-nopb

器件型号:LMS8117A
主题中讨论的其他器件: TPS737TLV759P

工具与软件:

你(们)好

我将使用 LMS8117A 使系统通过接收3.6V 电压调节至3.3V。 但 输入电压与输出电压之差并不大、因此很难确保其可被使用。

请检查它是否适合我的设计、如果它不易于使用、请推荐输出高达1A 的 LDO (小型封装、低价格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minseon:

    感谢您的咨询。 我假设这里的稳态 Vin 是3.6V 输入-- LDO 需要的最大输入额定电压是多少?

    此外、为了帮助解决您关于压降的问题、您能否共享系统的环境温度范围? LDO 压降通常会随着负载的增加和温度的升高而增加、因此、在我们的产品系列中寻找1A 负载下压降小于300mV 的器件时、我想对此进行考虑。

    此致、
    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您的答复。

    输入3.6V 假设是正确的、我将在25度室温下使用它。 我认为 tps737系列是合适的。 但是、我想使用另一款器件、因为价格昂贵。 你可以推荐它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minseon:

    感谢您的参与。 我认为 TLV75901PDRVR 非常适合用于此应用。

    它的额定输入电压为6.0V、输出电流为1A、并通过设置 FB 电阻器可通过 ADJ 输出支持3.3V 电压。  根据电气特性表、1A 负载和 Vout≥2.5V 的最大压降电压为270mV、这意味着 LDO 输入和输出之间300mV 的差动足以进行调节。

    3.6V Vin、3.3V Vout 和1A Iout 的标称工作条件会使 LDO 的功率耗散为0.3W。 由于 TLV759P 的热阻值为80.3ºC Ω/W (基于 JEDEC 标准 PCB 布局)、这会导致 LDO 结温上升至高于环境条件24ºC Ω。 因此、为了解读压降性能图和其他数据表规格、  在您所描述的应用中、TLV75901PDRVR 为~50ºC μ V。

    此致、

    Kelsey