主题中讨论的其他器件: TPS737、 TLV759P
工具与软件:
你(们)好
我将使用 LMS8117A 使系统通过接收3.6V 电压调节至3.3V。 但 输入电压与输出电压之差并不大、因此很难确保其可被使用。
请检查它是否适合我的设计、如果它不易于使用、请推荐输出高达1A 的 LDO (小型封装、低价格)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Minseon:
感谢您的参与。 我认为 TLV75901PDRVR 非常适合用于此应用。
它的额定输入电压为6.0V、输出电流为1A、并通过设置 FB 电阻器可通过 ADJ 输出支持3.3V 电压。 根据电气特性表、1A 负载和 Vout≥2.5V 的最大压降电压为270mV、这意味着 LDO 输入和输出之间300mV 的差动足以进行调节。
3.6V Vin、3.3V Vout 和1A Iout 的标称工作条件会使 LDO 的功率耗散为0.3W。 由于 TLV759P 的热阻值为80.3ºC Ω/W (基于 JEDEC 标准 PCB 布局)、这会导致 LDO 结温上升至高于环境条件24ºC Ω。 因此、为了解读压降性能图和其他数据表规格、 在您所描述的应用中、TLV75901PDRVR 为~50ºC μ V。
此致、
Kelsey