This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826EVM-093:UCG28826EVM-093:

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482994/ucg28826evm-093-ucg28826evm-093

器件型号:UCG28826EVM-093

工具与软件:

我们知道此 IC 针对60Hz 交流电源(整流为直流)进行了优化、能否用于400Hz 交流直流电源? 我们是否可以在400Hz 交流电下使用评估套件? 我们需要做出哪些改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。 只需适当调整大容量电容器的大小。

    您可以在我们的65W EVM 上尝试不同的输入、看看它是如何工作的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说初级侧电容器的电压、还是需要在初级侧选择 ESR 和电容的新部件? 次级侧呢? 我们在其限制范围内使用 EVM (谢谢、这很棒)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器中。 对于直流输入、您不需要。 对于400Hz 交流输入、您可能会使用较小的大容量电容器。

    无需在次级侧执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 明白了。 由于交流纹波较高(800Hz 与120Hz)、我不需要那么多的电容。