请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCG28826EVM-093 工具与软件:
我们知道此 IC 针对60Hz 交流电源(整流为直流)进行了优化、能否用于400Hz 交流直流电源? 我们是否可以在400Hz 交流电下使用评估套件? 我们需要做出哪些改变?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们知道此 IC 针对60Hz 交流电源(整流为直流)进行了优化、能否用于400Hz 交流直流电源? 我们是否可以在400Hz 交流电下使用评估套件? 我们需要做出哪些改变?