This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有时即使所有电芯电压正常、监控器也不会在启动时上升 DDSG

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478592/bq76952-sometimes-monitor-does-not-rise-ddsg-at-boot-even-if-all-cell-voltages-are-ok

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

有时(仅在极少数情况下)启动时电池监测器会使 DDSG 保持低电平。

我们使用此信号启动导轨、您将了解、没有它、我们的产品将无法启动。

这是您以前经历过的事情吗?

以下是我们针对 OTP 的设置:

e2e.ti.com/.../202790-30_5F00_08_5F00_24-settings.gg.csv

谢谢!

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    当 DDSG 为低电平时、DSG/PDSG FET 是否关断?  您是否也想分享您的原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们不  使用它来控制 FET、它只是为导通 FET 的 CPLD 输出逻辑信号。

    我不希望公开我的原理图。 我能把它发送给你吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    在接受我朋友的请求后、您可以通过 DM 将您的示意图分享给我。 我仍将分享我对此主题的评论、以潜在地帮助可能有类似问题的其他用户。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我发送了它。 您有没有机会查看它?

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您分享原理图! 请给我一些时间来回顾它。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    Unknown 说:
    启动时电池监控器将 DDSG 保持在低电平。

    发生这种情况时、是在完全复位还是部分复位之后? 或者这只是从关断模式变为正常模式吗?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们曾多次在从关断模式到正常模式的冷启动中看到过这种情况。

    如果我们快速切换电源(5V 电压轨变为低电平、然后再次变为高电平)、也很容易发生这种情况。 这不是一个问题、因为它不应该在现场发生。

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才做了一项测量、以显示切换期间的问题;这是一个长波形、您可以看到 DDSG 在一个实例中都没有上升。

    正如您在我的原理图中看到的、5V5进入 LD 引脚和内部线性稳压器。

    我已经添加了 RST_SHUT 和 Reg18、我认为这有助于理解发生了什么情况。 在我看来、一切都很正常、只是 IC 不能正常引导。

    红色和绿色迹线分别为1V/div、橙色和蓝色500mV/div

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您分享该波形和更多信息。

    您是否介意在开始切换 RST_SHUT 引脚之前、LD 为什么要连接到 REGIN 以及它为什么会骤降?

    REGIN 向 REG1提供电压、您使用该电压为 DDSG/DCHG 引脚供电。

    从您共享的映像来看、切换 RST_SHUT 引脚时、似乎正在执行部分复位和完全关断。 部分复位是指 RST_SHUT 保持高电平的时间小于1秒、而完全关断是指 RST_SHUT 驱动为高电平的时间通常大于1秒。

    DDSG 在一个实例中没有上升时的长波形似乎是由于进入软关断模式、在尝试进入关断模式但在 TS2保持低电平时(在您的情况下、是使 LD 引脚处于高电平时)、可能会出现这种情况。 此 软关断模式常见问题解答复位常见问题解答关断模式常见问题解答 可能有助于详细解释我所述的内容。
    我分享了一个图片、其中包含我认为正在发生的事情的一些评论。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个5.5V 内部电源轨、该电源轨在 BMS 通电时生成、并被馈送到 BM 内部稳压器上。

    我们还需要一个信号来唤醒 LD 引脚上的 BM、因此我使用了该电源轨、因为在 BM 需要进入关断状态时需要上升和下降时、该电源轨会正常运行。

    通过取负该电源轨而得到 RST 信号。 如果我们用正确的时序切换5.5V 稳压器的电源、就会进入部分关断的状态。

    如果我理解正确、器件就无法自主退出这种部分关断状态。 如果我在 RST 线路上发送另一个脉冲、情况是否正常? 是否存在特定的时间或1秒以内就足够了?

    谢谢!

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的解释。

    如果我理解正确、设备就无法自主退出此部分关断状态。 [报价]

    正确。

    如果我在 RST 线上再次发送一个脉冲、是否可以? 是否有特定的时间或小于1秒就足够了?

    是的、应该可以在 RST 线上发送另一个脉冲的时间少于1秒。  

    当 LD 引脚保持高电平时、退出软关断模式的几种方法是:

    1. LD 引脚降至 VwakeonLD 电平以下 。 部件转换到关断模式
    2. LD 引脚降至 VwakeonLD 电平以下、然后通过充电器将 LD 引脚升至 VwakeonLD 电平以上通过连接器件、该器件从软关断转换至正常模式
    3.通过将 RST_SHUT 引脚置为高电平小于1s 来执行部分复位

    此致、
    Alexis

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认 RST 上的短脉冲确实起作用、如此捕获所示。  

    此致、

    Marco