主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TIDA-01243、 TPS65982
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在跟进这个现有 案例、建议我 专门为 TPS65987D 创建一个新线程、希望您能帮我!
谢谢、
~ Tim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在跟进这个现有 案例、建议我 专门为 TPS65987D 创建一个新线程、希望您能帮我!
谢谢、
~ Tim
Tim、您好!
在帮助进行 TPS65987调试之前、我有几个备注
您是否可以通过将 pjt 文件拖放到邮件中来重置它? 下载 zip 文件时遇到问题。
该端口的预期配置是什么? 端口角色、端口功率级别?
电路板上有多少个 TPS65987 IC? 您是否从 EEPROM 加载映像?
您是否能够捕获 CC 线路通信的 PD 日志?
您能分享一下方框图和原理图吗?
谢谢。此致、
Chris
Chris、您好!
感谢您的详细响应。 仔细检查我们的设计后、似乎我们实际上在使用 TPS65986。
我们选择 TPS65986 、因为它是原始 TIDA-01243参考设计的一部分、我们不想过于偏离此设计、因为它不会引入任何问题(然而、该设计似乎无论如何都有几个设计缺陷)
我们打算 在"笔记本电脑扩展坞"中使用 TPS65986、该扩展坞必须提供 USB 3.0/3.2和至少60-90瓦的充电功率以及 DisplayPort 视频输出。
TIDA-01243具有一个为主机充电和提供数据的上行端口、以及多个用于 USB 配件的下行端口。 我们只需要上行端口来提供 PD 充电、下行端口只需为电源配件提供标准 USB 电流。
编程时、我们使用 Aardvark SPI 闪存转 USB 适配器、并直接连接到 TIDA-012BS 的"aardvark"接头(J17)、我不知道此接头如何与 TPS65986连接、因为我没有设计这种 PCB。 但是、我们可以使用 由该论坛的另一位成员提供给我们的 TPS65986/7自定义工具以及用于进行故障排除的示例.pjt 文件与它连接并对其进行编程。
关于捕获 PD 日志、我在工具中看到了有关此内容的部分。 但是、解译他们目前不在我的技能组范围内。
我们将 以相对较低的批量生产最终产品、因此我们不会特别担心使用即将停产的器件。
至于方框图和原理图、现在我们正在使用 此处所示的 TIDA-01243参考设计进行原型设计
该论坛不允许我 直接附加.pjt 文件,但原始文件是使用 Mac 压缩的。 我很快就会在 PC 上尝试、并将其连接到下面的另一个帖子。
谢谢!
~ Tim
Tim、您好!
我看了一下原理图、看到了 TPS65982和 TPS65986。
遗憾的是、这两个器件都为 NRND、并且多年来一直不受支持。 超过一些一般性建议后、我们将无法为这些器件提供支持。
我看了看你分享的 pjt 文件,看看是否有任何明显的东西。
工作中的 PD 固件:可以打开、我看不到任何明显的配置问题。 确保 PD 控制器具有所有正确的电源轨启动。
1680.微型坞站.... :我尝试将其加载到最新的 GUI(6.1.4)中,但失败了。 我没有4.1.X 版本的 GUI、由于器件的状态、它不再可用或正在进行维护。
我认为当前没有 IC 可以替代的 P2P 器件、因此可能无法直接替换。
如果您要寻找的只是广播端口角色的 PD 电源、则可以考虑使用 TPS65987。但如上所述、该器件也面向 NRND。
谢谢。此致、
Chris