This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 电力输送导致 USB 问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TIDA-01243, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481780/tps65987d-tps65987d-power-delivery-causing-usb-issues

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65987TIDA-01243TPS65982

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在跟进这个现有 案例、建议我 专门为 TPS65987D 创建一个新线程、希望您能帮我!

谢谢、

~ Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    在帮助进行 TPS65987调试之前、我有几个备注

    • TPS65987是一款较旧的器件、在这种情况下、您可以查看 TPS65987DDH。 此器件很快将变为 NRND。  
      • 您的端口有哪些系统要求? 我们可能会在此处推荐不同的器件。
    • TIDA-01243参考设计相当旧、我找不到原始文件。 我们可能需要从头开始处理 DP pjt 文件。

    您是否可以通过将 pjt 文件拖放到邮件中来重置它? 下载 zip 文件时遇到问题。

    该端口的预期配置是什么? 端口角色、端口功率级别?  

    电路板上有多少个 TPS65987 IC? 您是否从 EEPROM 加载映像?

    您是否能够捕获 CC 线路通信的 PD 日志?

    您能分享一下方框图和原理图吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     

     感谢您的详细响应。 仔细检查我们的设计后、似乎我们实际上在使用 TPS65986。

    我们选择 TPS65986 、因为它是原始 TIDA-01243参考设计的一部分、我们不想过于偏离此设计、因为它不会引入任何问题(然而、该设计似乎无论如何都有几个设计缺陷)

     我们打算 在"笔记本电脑扩展坞"中使用 TPS65986、该扩展坞必须提供 USB 3.0/3.2和至少60-90瓦的充电功率以及 DisplayPort 视频输出。  

     TIDA-01243具有一个为主机充电和提供数据的上行端口、以及多个用于 USB 配件的下行端口。 我们只需要上行端口来提供 PD 充电、下行端口只需为电源配件提供标准 USB 电流。

     编程时、我们使用 Aardvark SPI 闪存转 USB 适配器、并直接连接到 TIDA-012BS 的"aardvark"接头(J17)、我不知道此接头如何与 TPS65986连接、因为我没有设计这种 PCB。 但是、我们可以使用 由该论坛的另一位成员提供给我们的 TPS65986/7自定义工具以及用于进行故障排除的示例.pjt 文件与它连接并对其进行编程。

     关于捕获 PD 日志、我在工具中看到了有关此内容的部分。 但是、解译他们目前不在我的技能组范围内。

     我们将 以相对较低的批量生产最终产品、因此我们不会特别担心使用即将停产的器件。

    至于方框图和原理图、现在我们正在使用 此处所示的 TIDA-01243参考设计进行原型设计

    该论坛不允许我 直接附加.pjt 文件,但原始文件是使用 Mac 压缩的。 我很快就会在 PC 上尝试、并将其连接到下面的另一个帖子。

    谢谢!

    ~ Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经附加了一个包含.pjt 的文件夹、我一直在使用该文件夹。 一个是我提供的默认文件、另一个是我一直在试验 with.e2e.ti.com/.../0525.New-folder.zip 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我看了一下原理图、看到了 TPS65982和 TPS65986。

    遗憾的是、这两个器件都为 NRND、并且多年来一直不受支持。 超过一些一般性建议后、我们将无法为这些器件提供支持。

    我看了看你分享的 pjt 文件,看看是否有任何明显的东西。

    工作中的 PD 固件:可以打开、我看不到任何明显的配置问题。 确保 PD 控制器具有所有正确的电源轨启动。

    1680.微型坞站.... :我尝试将其加载到最新的 GUI(6.1.4)中,但失败了。 我没有4.1.X 版本的 GUI、由于器件的状态、它不再可用或正在进行维护。

    我认为当前没有 IC 可以替代的 P2P 器件、因此可能无法直接替换。

    如果您要寻找的只是广播端口角色的 PD 电源、则可以考虑使用 TPS65987。但如上所述、该器件也面向 NRND。

    谢谢。此致、

    Chris