This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:nr 位

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQSTUDIO, EV2400, BQ78Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481346/bq78z100-nr-bit

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、、BQ41Z50

工具与软件:

团队成员、您好、请就此问题寻求一些支持。

我有一个电路、它由电池供电、并使用插在墙上的充电器充电。 如果我使用的是电池电源、但电池电量耗尽、我希望能够取出电池并使用已充电的电池。 如果我这么做、在我插入充电器之前、器件不会通电。 我断开充电器后、电池工作正常。 在第5.2章"sluub63a"中、我读出以下内容:"Normal Mode:.......设置了[NR]位、系统将不会拆卸电池组"


我在本文档以及已将 EV2400连接到我的器件的 bqstudio 中查找 NR 位、但我找不到该位。
在"sluub63a"文档中、它表示它是 DA Configuration 中的一个位、且在任何位置都没有对该位的引用。

我想问是否可以通过 I2C 命令而不是针对我在产品中使用的每个电量计使用 EV2400来将 ChemID 参数编程到 bq78z100中。 谢谢

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    BQ78z100是一种电池组侧电量监测计(这意味着建议用例意味着电量监测计和电池始终位于同一组中)。
    当电池从电量监测计 IC 中移除时、器件将关断。 从关断状态下、电量监测计只能使用充电器或在 PACK 引脚上施加电压来唤醒。  
    从 SHUTDOWN 模式唤醒后、监测计可能存在初始 OCV 电量监测误差、具体取决于测量电压的稳定程度(这是不同的讨论)

    NR 位的信息。 这通常用于具有 sys_present 功能的电池数较多的电量监测计。 请参阅下面的以了解 BQ41z50的说明。  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucp8/sluucp8.pdf

    请注意、BQ78z100不具有此功能。  



    ChemID 只能使用 bqStudio GUI 上传。 它需要 EV2400 + bqStudio。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我们是否有其他停机模式可移除电池、并且在重新连接后、器件无需连接充电器即可继续运行? 或者、有没有搜索这些芯片的目录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我会查看 BQ41z50。  https://www.ti.com/product/BQ41Z50

    另外、这是 产品目录。