主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、、BQ41Z50
工具与软件:
团队成员、您好、请就此问题寻求一些支持。
我有一个电路、它由电池供电、并使用插在墙上的充电器充电。 如果我使用的是电池电源、但电池电量耗尽、我希望能够取出电池并使用已充电的电池。 如果我这么做、在我插入充电器之前、器件不会通电。 我断开充电器后、电池工作正常。 在第5.2章"sluub63a"中、我读出以下内容:"Normal Mode:.......设置了[NR]位、系统将不会拆卸电池组"
我在本文档以及已将 EV2400连接到我的器件的 bqstudio 中查找 NR 位、但我找不到该位。
在"sluub63a"文档中、它表示它是 DA Configuration 中的一个位、且在任何位置都没有对该位的引用。
我想问是否可以通过 I2C 命令而不是针对我在产品中使用的每个电量计使用 EV2400来将 ChemID 参数编程到 bq78z100中。 谢谢
-Mark