主题中讨论的其他器件:TPS65987、 TPS55289、、、、、、 TPS65994
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在评估 TPS65987DDH。
TPS65987DDH 的规格如下:
-电源:供电方
- PDO:5V/9V/15V/20V、3A
-交替模式:是的, DP 模式下流
电路配置几乎与 TPS65987EVM 相同。
我查看了 E2E 以了解有关如何使用 TPS65987EVM 的信息、并将 PP_HV2设置为 GND、将 ADCIN1设置为 NoResponse (仅限100k 欧姆下拉电阻)。
当处于交替模式时、
我确认 HPD 正确转换为 TPS65987EVM 上的"H"。
但是、原始电路板是在创建时创建的、主要功能按预期运行、但 HPD (GPIO 3)不会随着输入设置转换为"H"。
如果不使用 HPD 并使用 SSMX_DP (GPIO 0)代替 HPD、则可以将图像成功传输到外部监视器。
在寻找原始电路板和 TPS65987EVM 之间的区别时、我发现 TPS65987EVM 具有一个序列、在 P1_CABLE (5V)之前为 VCC (3.3V)供电。

P1_CABLE 和 VCC 的电源序列是否重要?
此致、
Masashi