This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624DGNEVM:2开关反激式拓扑。 用于驱动 SiC MOSFET 的 UCC27624-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476919/ucc27624dgnevm-2-switch-flyback-topology-ucc27624-q1-to-drive-sic-mosfet

器件型号:UCC27624DGNEVM
Thread 中讨论的其他器件:UCC27624

工具与软件:

我使用的是 UCC27624 栅极驱动器 IC 以及 脉冲变压器 在 A 中 双开关反激式拓扑 . 但是、MOSFET 会经受 ESD 冲击 振荡 可作为比较器 零电流开关 未定义状态。

您能否分析一下 栅极信号 V_DS 信号

此问题是否由引起 以及漏电感 会发生什么?

如何解决该问题? 可以帮帮我吗?






基本栅极驱动器方框图:





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反激式变压器

    LP= 2930uH
    漏电感= 40uH

    N1:150
    N2= 10
    NAX=20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您向 TI 提出有关 UCC27624的问题。

    我们有以下应用手册讨论了脉冲变压器中的操作:

    为何使用栅极驱动变压器?

    请测量栅极驱动器引脚上的 OUTA 和 OUTB、以便更好地了解驱动器在此过程中所处的条件。

    除了 VDD 上的0.1uF 电容器、建议在此并联一个1uF 电容器、并且按照数据表电源部分的建议、在靠近栅极驱动器的位置放置。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主要问题是 MOSFET 漏源电压中出现的振荡。 您可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是的、我看到 D-S 电压引起了问题。 但是、了解 OUTA 和 OUTB 此时正在做什么将为系统中发生什么提供指导。 请在此条件下提供这些波形以及 VDD 波形。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 启动电源:24V、没有问题



    VAUX VDD IC PİN:



    OUT A 和 OUT B 信号:





    OUT (栅极信号)和 MOSFET VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    OUTx 信号上有很多振铃和噪声。 此问题应予缓解、因为正如您在 OUT 和 VDS 波形中看到的、随着 OUT 环反向、MOSFET 似乎再次开始导通。

    有助于缓解这种振铃的一种方法是增加栅极电阻。 你试过吗? 另外、请查看此常见问题解答、了解输出过冲缓解策略。

    [常见问题解答]发生输出过冲或下冲时会发生什么情况?如何解决?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    是否有任何与此相关的更新或其他问题?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为主要问题是米勒平台。 为了降低米勒平坦区、我将尝试降低变压器漏电感。 在电路中、我曾尝试降低 Rgate 电阻、以缓解 MOSFET 转换至关断状态时出现的米勒平坦区问题、但未完全解决。 你有什么其他建议吗?

    变压器规格:
    LP = 2930 µH
    Lleak = 40 µH 最大值、22 µH 典型值
    Np = 150、Ns = 10、NAUX = 20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    为了帮助减小米勒平坦区域、您可以增加栅极-源极电容、而不是降低栅极电阻。 这是由于当 Cgs CMD/CGD 较高时、该米勒区域会减小。 以下应用手册中的第2.5节对此进行了更深入的说明。

    MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore